Operator CameraRgbLine

Operator Library: Hardware Platform

이 연산자는 RGB 라인 스캔 GigE Vision 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 연산자에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 하나 필요합니다. 리소스 대화 상자에서 카메라의 리소스 인덱스를 설정하십시오. 리소스 인덱스 0은 카메라를 포트 0에, 인덱스 1은 포트 1에 매핑합니다. 자세한 내용은 '장치 리소스 할당'을 참조하십시오.

이 오퍼레이터는 GigE Vision 표준에 지정된 다양한 데이터 포맷을 지원하도록 구성할 수 있습니다. 다음 그림은 데이터 포맷을 보여줍니다.

참고

  • RGBA8_PACKED 및 BGRA8_PACKED는 알파 성분을 전송합니다. 그러나 카메라 포트 링크는 RGB로 지정되어 있습니다. 따라서 알파 성분(4번째 성분)은 카메라 포트 내에서 잘리고, 나머지 세 가지 성분인 R, G 및 B 성분만 출력 링크를 통해 제공됩니다. 4번째 성분이 필요한 경우, CameraGrayArea를 사용하고 형식을 MONO8로 설정하십시오. 제공된 4개의 픽셀이 하나의 RGBA 픽셀을 구성합니다. 이제 필요에 따라 회색 픽셀을 재해석하십시오.
  • 카메라 조작자는 필요에 따라 픽셀을 추출하고 정렬합니다. 예를 들어, 형식을 BGR8_PACKED로 설정하면 카메라 조작자가 내부적으로 B와 R 성분을 서로 바꿔야 합니다. 출력 링크에서는 완벽한 RGB 픽셀이 제공됩니다. 이는 RGB10V1 및 RGB10V2 형식에도 동일하게 적용됩니다. 카메라 운영자는 3개의 성분을 연결하여 출력합니다.

매개변수화된 포맷은 카메라 오퍼레이터의 매개변수화된 출력 링크 포맷과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 포맷의 Bit Width가 출력 링크에 매개변수화된 Bit Width보다 큰 경우, 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 변환이 수행됩니다. 그러나 카메라 포맷의 Bit Width가 출력 링크에서 사용할 수 있는 비트보다 작은 경우, 최상위 비트만 사용됩니다.

또한 출력 링크에서는 가능한 최대 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 파라미터화된 최댓값을 초과해서는 안 됩니다.

하드웨어 플랫폼별 지원 여부
microEnable IV VQ4-GE/-GPoE

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
출력 링크 O, 이미지 데이터 출력

지원되는 Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width {24, 30, 36}
Arithmetic unsigned
Parallelism {2, 4}
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

Parameters

PixelFormat
Type 동적 읽기/쓰기 매개변수
Default RGB8_PACKED
Range {RGB8_PACKED, BGR8_PACKED, RGBA8_PACKED, BGRA8_PACKED, RGB10_PACKED, BGR10_PACKED, RGB12_PACKED, BGR12_PACKED, RGB10V1_PACKED, RGB10V2_PACKED}

이 파라미터는 연결된 카메라의 데이터 포맷을 지정합니다. 포맷은 카메라 구성과 일치해야 합니다.